Other Parts Discussed in Thread: PMP22764, TL431, LM51551
主题中讨论的其他器件: TL431、 LM51551
大家好、
我遵循 PMP22764设计28Vin/56Vo/100W 反激式转换器。 原理图附在下方。
e2e.ti.com/.../28-to-55V-schematic-with-CMC.pdf
在 EVT 构建期间、我发现480个中有3个存在无法在输出端加载超过60%的问题。
我检查栅极和 CS 信号、观察 PWM 信号在50-60%的负载下是否不稳定(占空比在每个周期会增加)、原因是 VCS 有可能触发100mV 阈值。
我尝试交换相同的组件(变压器、TL431、光耦合器、Rsense)以检查组件是否出现故障。 我还尝试将 Rsense 从7m Ω 修改为5m Ω、以查看它是否是设计裕度问题。
但是、这些更改不起作用。 故障症状仍然存在。
我测量 LM51551引脚在故障和正常单元之间的阻抗。 它们看起来是一样的。
请帮助推荐调试建议。 谢谢你。
Muhsiu。