This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22764:输出无法 n#39;t 加载超过60%的调试

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22764, TL431, LM51551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1164577/pmp22764-output-couldn-t-loading-over-60-debugging

器件型号:PMP22764
主题中讨论的其他器件: TL431LM51551

大家好、

我遵循 PMP22764设计28Vin/56Vo/100W 反激式转换器。 原理图附在下方。

e2e.ti.com/.../28-to-55V-schematic-with-CMC.pdf

在 EVT 构建期间、我发现480个中有3个存在无法在输出端加载超过60%的问题。

我检查栅极和 CS 信号、观察 PWM 信号在50-60%的负载下是否不稳定(占空比在每个周期会增加)、原因是 VCS 有可能触发100mV 阈值。  

我尝试交换相同的组件(变压器、TL431、光耦合器、Rsense)以检查组件是否出现故障。 我还尝试将 Rsense 从7m Ω 修改为5m Ω、以查看它是否是设计裕度问题。  

但是、这些更改不起作用。 故障症状仍然存在。  

我测量 LM51551引脚在故障和正常单元之间的阻抗。 它们看起来是一样的。  

请帮助推荐调试建议。 谢谢你。

Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhsiu、

    以下是需要检查的一些事项:

    1. C76在原始设计中为470pF。  1000pF 可能会对电流感应信号进行过多滤波。

    2. 输出端的电容器 EC5 (68uF/80V)是否是 ESR 相对较高的标准铝?  原始设计使用低 ESR (30毫欧)聚合物混合铝。  如果是、则可能需要调整环路补偿。

     3.变压器的匝数比和电感是否与原始设计相同?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。  

    1.我在过载和 SCP 期间检查了 VCS 信号、转换器可以正常工作、并且具有稳定的触发点、大约2.1A-2.2A (输出电流)。  

    3.变压器设计正确。 我换用了具有良好 DUT 的变压器、异常仍然存在。

     但是,我已经解决了这个问题。 根本原因是 MFG 错误地安装了 EC5极性。  但是、该电路如何仍然可以在50%的负载下工作。  

    谢谢、

    Muhsiu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhsiu、

    如果向后安装、EC5可能会消耗大量电流。  这不仅限制了可用的负载电流、还通过将输出 R/C 极点移至更高的频率来影响控制环路。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    是的、当 EC5向后安装时、我可以观察到 VCS 和 Vcomp 信号传输30KHz 左右的低频谐波。  

    谢谢、

    Muhsiu