This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:有关均方根电流公式和关断损耗的问题

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1167909/tida-010054-questions-on-rms-current-equation-and-turn-off-losses

器件型号:TIDA-010054

您好!

我正在查看应用手册 TIDA-0010054、并有一些意见/问题:

-在等式(rms²)中,我怀疑 i1²和 i2²缺少三分频,而等式应该是 IP_M Ω= i1² Ω/3 + i2² Ω/3 +……

-在等式(25)至(27)中、我了解了在提取180 µJ 值的测试设置(对于 eq、为600V 和50A)的不同运行条件下所需的换算系数。 25)。 但是、这些表达式中"PI"的来源是什么?

-在等式(31)和(32)中、您是否应该从总 rms 电流(Irms²= iac² Ω+ idc² Ω)中提取交流和直流分量、以便使用直流和交流电阻计算导线中的交流和直流损耗?

感谢你的答复。

昆图斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quintus、您好!

    您正是关于方程(12)的。 这将在即将推出的修订版中解决。
    在等式(25)至(27)上、我还同意 PI 在该等式中是错误的。
    关于等式(31)和(32):在理想系统中、初级和次级电流中没有直流分量、否则变压器会随着时间的推移而饱和。 直流损耗 假定频率范围内的电阻恒定、因此它们由直流电阻 乘以 RMS 电流 的平方计算得出。 由于实际电阻在更高频率下发生变化、因此这与交流损耗分开计算。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Andreas、

    感谢您的回复、并确认了我对其中一些方程式的想法。 您说得对、我忽略了 DAB 变压器中没有直流组件 、您的评论是有道理的。  谢谢你。

    昆图斯