This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP15043:无法启动降压转换器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/766598/pmp15043-cannot-start-buck-converter

器件型号:PMP15043
主题中讨论的其他器件:TPS54821

大家好、我的客户在 Vbus 上用12V 电压测试电路板、Vset=5V。

它们在输出端(B+引脚)观察到0电压。 然后测量了 TPS54821 PIN8和引脚11。

下面以绿色显示的 PIN8 (COMP)波形(-0.25V)、下面的 PIN11 (PH)波形为黄色。 看起来 TPS54821会反复重启(时间间隔几乎为80ms=16384个周期)

我们可以做些什么来解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、
    COMP 被外部放大器拉低。 请帮助检查电流环路和电压环路输入和输出。 然后、我们可以知道哪个环路将 COMP 引脚拉低
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    贾斯珀
    谢谢。 客户将在假期后进行检查。 然后、我将为您提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、
    现在刚刚关闭了帖子。 在客户反馈后回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    U10的 PIN6大约为8.5V、U9的 PIN6大约为4.5V。

    我还应该检查什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、
    与之不同的是、如果 U10和 U9输出为高电平、则 COMP_BUCK 引脚中的电压为-0.25V。 您是否测量了正确的引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、
    我在这里关闭了帖子、让我们通过电子邮件继续