Other Parts Discussed in Thread: TPS54821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP15043 主题中讨论的其他器件:TPS54821
大家好、我的客户在 Vbus 上用12V 电压测试电路板、Vset=5V。
它们在输出端(B+引脚)观察到0电压。 然后测量了 TPS54821 PIN8和引脚11。
下面以绿色显示的 PIN8 (COMP)波形(-0.25V)、下面的 PIN11 (PH)波形为黄色。 看起来 TPS54821会反复重启(时间间隔几乎为80ms=16384个周期)
我们可以做些什么来解决这个问题?