请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28180 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在尝试使用 OrCAD Capture CIS 17.2-2016 Lite 中的 UCC28180进行瞬态分析。
- 我无法直接添加瞬态模型、因为未为瞬态模型提供.olb 文件。
- 在尝试使用 ModelEditor 打开从 UCC28180 TINA-TI 瞬态 Spice 模型下载的.lib 文件时、会弹出以下错误:"将新模型保存到它将会破坏其任何原始模型、因为库中不包含任何模型"。
- 我尝试从库名称中删除_trans、如 OrCAD webite 中的线程中所述、它仍然抛出相同的错误。
- 我尝试使用模型编辑器导出模型、并将.lib 转换为.olb。 在 OrCAD 中添加此.olb 时、不会显示关联的零件。
- 我需要瞬态模型、因为平均模型没有瞬态分析所需的 VCC 和 FREQ 引脚。
如何解决这一问题? 请提供解决方案的分步过程。
此致、
Lakshmi