This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28180:在 PSpice 中使用瞬态模型

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/767986/tina-spice-ucc28180-using-transient-model-in-pspice

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试使用 OrCAD Capture CIS 17.2-2016 Lite 中的 UCC28180进行瞬态分析。

  • 我无法直接添加瞬态模型、因为未为瞬态模型提供.olb 文件。
  • 在尝试使用  ModelEditor 打开从 UCC28180 TINA-TI 瞬态 Spice 模型下载的.lib 文件时、会弹出以下错误:"将新模型保存到它将会破坏其任何原始模型、因为库中不包含任何模型"。
  • 我尝试从库名称中删除_trans、如 OrCAD webite 中的线程中所述、它仍然抛出相同的错误。
  • 我尝试使用模型编辑器导出模型、并将.lib 转换为.olb。 在 OrCAD 中添加此.olb 时、不会显示关联的零件。
  • 我需要瞬态模型、因为平均模型没有瞬态分析所需的 VCC 和 FREQ 引脚。

如何解决这一问题? 请提供解决方案的分步过程。

此致、

Lakshmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmi、

    供参考、我们仍在研究这一点。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Herman、

    请告诉我、我何时可以获得该问题的解决方案。

    Lakshmi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmi、

    对于此器件、您可以通过 TI 支持 网站 www.ti.com/.../calltisupport.tsp 申请未加密模型(然后可将其导入 OrCAD)

    向下滚动到页面底部、您可以通过电子邮件提交请求。

    确保您请求未加密的"瞬态"(_Tran)模型。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Herman、

    我在2月1日提出了申请、TI 的最终没有回复。 现在该怎么办?

    Lakshmi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshmi、

    您可以在客户支持页面上尝试直接与某人聊天、还是直接通过您之前的咨询拨打 TI 电话并直接咨询他们? 如果客户支持人员不确定、请告知他们我的姓名、并要求他们直接通过 TI 内部电子邮件向我发送电子邮件。 他们应该能够通过我的姓名找到我的直接电子邮件。


    Herman