请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00663 主题中讨论的其他器件:OPA857
尊敬的:
我对进入 电路板的信号有一些疑问:
- BP19_PWM_GPIO_Trigg:我假设这是一个脉冲。该脉冲的最大/最小长度应该是多少?
- TPROP_CALIBRATLE_ENABLE_BP10_P3.6:该信号用于何处? 它是否与 BP11_CAL 信号结合?
- 5K_GAIN_setting_BP9_P3.5:这是否用于适应不同类型的二极管?
感谢您的澄清