This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00663:从外部控制器到电路板的信号

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/767706/tida-00663-signals-from-external-controller-to-board

器件型号:TIDA-00663
主题中讨论的其他器件:OPA857

尊敬的:

我对进入 电路板的信号有一些疑问:

- BP19_PWM_GPIO_Trigg:我假设这是一个脉冲。该脉冲的最大/最小长度应该是多少?

- TPROP_CALIBRATLE_ENABLE_BP10_P3.6:该信号用于何处?  它是否与 BP11_CAL 信号结合?  

- 5K_GAIN_setting_BP9_P3.5:这是否用于适应不同类型的二极管?


感谢您的澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    回答以下问题:

    BP19_PWM_GPIO_Trigg 是启动序列的信号。 将其上拉以启动序列。 此处不需要时间限制。
    - TPROP_CALIBRATLE_ENABLE_BP10_P3.6用于启用 OPA857的测试模式。 当它被拉至高电平时、它启用测试模式。 它与 BP11_CAL 结合使用以启动校准序列。
    -5K_GAIN_setting_BP9_P3.5用于控制 OPA857跨阻增益。 将 CTRL 引脚设置为高电平将导致选择
    高增益配置。 将 CTRL 引脚设置为低电平会导致选择低增益配置。

    此致
    Giovanni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    在查看  SPL LL90激光器的数据表和应用手册后、我获得 了 BP19_PWM_GPIO_Trigg 信号规格的时序、作为 触发时的激光自身脉冲。   如果使用常规激光二极管、则情况会有所不同。

    目前、我对该激光器的70W 输出功率有点担心。  此外 、非标准封装使光束准直变得更加困难、虽然不是不可能的、但也不能与现成 的光学器件进行准直。

    感谢您的澄清。