主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LMG1020、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
有关人士─
我的问题与用于 FET 驱动器 LMG1020的评估板 TIDA-01573有关。
参考文档:
- www.ti.com/.../tidrvr3.pdf (原理图)
- www.ti.com/.../tidrvr4.pdf ( BOM)
- www.ti.com/.../lmg (数据表 LMG1020)
1. C10是 LMG1020的旁路电容、额定温度为85°C 您能否推荐额定温度为125°C 的合适替代产品?
XLMG1020 OUTH 和 OUTL 处的 R1、R2、输出电阻器的值为0欧姆(!)。 是否可以省略 R1和 R2? LMG1020的数据表指出、可以使用不小于2欧姆的单个电阻器代替 R1和 R2 (OUTH 和 OUTL 短接)。 这 是可行的解决方案、 还是有使用 两个0欧姆电阻器的严格原因?
分流 电阻器 R5-R8与激光二极管并联的功能是什么? 如果 没有激光器、它们是否仅用于电路板测试? 是否可以省略 R5-R8?
请提供有关这些问题的任何信息为荷。
祝你一切顺利、
滤网