This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TIDA-01573:评估板 TIDA-01573上组件的设计和选择

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG1020, TIDA-01573, TIDA-01552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/767091/tina-spice-tida-01573-design-of-and-selection-of-components-on-evaluation-board-tida-01573

器件型号:TIDA-01573
主题中讨论的其他器件:TINA-TILMG1020

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 有关人士─

我的问题与用于 FET 驱动器 LMG1020的评估板 TIDA-01573有关。

参考文档:

1.   C10是 LMG1020的旁路电容、额定温度为85°C   您能否推荐额定温度为125°C 的合适替代产品?

XLMG1020  OUTH 和 OUTL 处的 R1、R2、输出电阻器的值为0欧姆(!)。 是否可以省略 R1和 R2?   LMG1020的数据表指出、可以使用不小于2欧姆的单个电阻器代替 R1和 R2 (OUTH 和 OUTL 短接)。  这 是可行的解决方案、 还是有使用 两个0欧姆电阻器的严格原因

分流 电阻器 R5-R8与激光二极管并联的功能是什么? 如果 没有激光器、它们是否仅用于电路板测试? 是否可以省略 R5-R8?

请提供有关这些问题的任何信息为荷。

祝你一切顺利、

滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rainer、

    欢迎使用 e2e!
    将应用程序与此设备进行即时通信、并帮助回答您的问题。
    1) 1)任何 X7R 0306封装陶瓷电容器的工作温度应高达125C
    2) 2)对于1MHz 以上的高频运行、建议使用2 Ω 栅极电阻器、以在 OUTH 和 OUTL 之间即时切换时降低内部电流消耗
    3)这些电阻器充当虚拟负载、因此您不必焊接激光器即可实现全面的功能-使用激光二极管时、应移除这些电阻器

    希望这能解答您的问题、如果您还有其他问题、请告诉我
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的反馈非常好且快速。

    进一步讨论问题2):

    参考设计 TIDA-01573将 R1和 R2作为 0欧姆电阻器。   选择0201L (0.6mm x 0.3mm)组件。

    我有点困惑 、为什么要去解决使用这些 不太方便 的0欧姆0201 SMD 电阻器的问题。 可以  用短长度的 PCB 走线代替它们、并  使用~2欧姆的单个栅极电阻器将 OUTH 和 OUTL 连接到 FET 栅极(如 数据表中所建议的那样、以抑制电感 振铃)吗? 这会牺牲上升时间吗?

    祝你一切顺利、Rainer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rainer、

    感谢您的更新!

    此 TIDA 建议的关键系统规格将最大开关频率保持在1MHz。

    这些电阻器可实现上升/下降时间的灵活性。 它们是0201、用于降低环路电感。

    OUTH 和 OUTL 上的2欧姆电阻器将 OUTH/OUTL 开关的内部击穿电流从一个状态限制为另一个状态(在击穿时、VDD 至 GND 将看到4欧姆)。 如果使用2欧姆电阻器、则建议将电阻器放置在引脚上、而不是将 OUT/OUTL 连接在一起、然后在栅极放置2欧姆电阻器。 在栅极环路中使用大于0欧姆的电阻器将限制上升时间、具体取决于您的 GaN 开启阈值电压。 如果您有感应振铃、则可以使用电阻器值来微调系统可以承受的振铃量。

    希望这有助于回答您的问题、请随时提出更多问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供相关信息。 如果我正确理解设计、我仍有疑问。

    TIDA-01552的 BOM 列出了 OUTH 和 OUTL 上的电阻器为0欧姆、而不是2欧姆。
    因此、  就 BOM 和原理图而言、 OUTH、OUTL 和 FET 栅极基本上连接在一起。

    问题:
    * BOM 是否反映了 TIDA-01573的制造情况? 还是实际为 R1、R2>0欧姆?
    *如果 R1和 R2实际上为0欧姆,那么可以对它们进行仿真吗?

    顺便提一下、BOM 包含另一个0欧姆电阻器(R10、耦合电阻器)
    输入端的电压)。 上述问题也适用于此组件。

    请提供进一步的指导。
    祝你一切顺利、
    滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rainer、

    感谢您分享您的顾虑。
    为了在 TIDA 支持时实现1-2纳秒的脉冲、在 TIDA 情况下、R1=R2=0r 时、栅极电阻需要最小。 如果需要较长的脉冲、您可以发出 R1和 R2。

    R10用于断开与门缓冲器 U3与电路的连接。 通过移除 R10、R9并组装 R3、您可以绕过与门或脉冲短接器。
    如果您有任何疑问、请告诉我、
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢、很好的反馈-这澄清了很多。

    我将把这个线程标记为"已解析"。

    我会考虑用更高的值替换0电阻器、因为我愿意牺牲上升时间。

    祝你一切顺利、

    滤网