This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00443:PFC MOSFET 的替代器件

Guru**** 2588945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/764734/tida-00443-alternate-part-for-the-pfc-mosfet

器件型号:TIDA-00443
主题中讨论的其他器件:UCC28180

您好!

我们目前使用的是使用 UCC28180驱动器的900W PFC。

此电路中使用的 MOSFET (IPP60R190P6/600V、20.2A) 目前不可用。 您能不能建议为该 MOSFET 提供与 UCC28180驱动器兼容的等效器件。

此致、

Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kalyan、

    我已要求我的一位同事回答这个问题。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalyan

    TK31N60是 UCC28180支持900W 的理想器件。

    BR、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunsheng、

    感谢您的建议。
    由于我们已经设计了采用 TO-220封装的 PCB,因此我们目前无法使用建议的器件(TO-247)。 您能建议采用 TO-220封装的替代器件。

    此致、
    Kalyan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、您可以使用采用 TO-220封装的 TK31A60W。

    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yunsheng,
    我们是否应将以下 MOSFET (TO-247)与 UCC28180配合使用?
    IPW60R099P6XKSA1

    此致、
    Kalyan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalyanraj

    IPW60R099P6XKSA1也可与 UCC28180搭配使用。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您云生。

    Kalyan