请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00443 主题中讨论的其他器件:UCC28180
您好!
我们目前使用的是使用 UCC28180驱动器的900W PFC。
此电路中使用的 MOSFET (IPP60R190P6/600V、20.2A) 目前不可用。 您能不能建议为该 MOSFET 提供与 UCC28180驱动器兼容的等效器件。
此致、
Kalyan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们目前使用的是使用 UCC28180驱动器的900W PFC。
此电路中使用的 MOSFET (IPP60R190P6/600V、20.2A) 目前不可用。 您能不能建议为该 MOSFET 提供与 UCC28180驱动器兼容的等效器件。
此致、
Kalyan