This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS82130:Webench 不允许按照 SLVA451A 将这些系列器件配置为电流源或电压可调输出

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/768028/webench-tools-tps82130-webench-does-not-allow-configuring-these-family-devices-as-current-sources-or-voltage-adjustable-outputs-as-per-slva451a

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

这些系列器件可通过使用电阻器(或电压?)调整 SS/TR 引脚上的电压来更改反馈节点比较电压、从而将这些器件配置为恒定电流源、例如 LED 驱动器、 或者、允许输入电压通过移动反馈比较电压来更改输出电压... Webench 似乎没有任何选项来创建除"正常"降压转换器配置外的任何东西、在 SS/TR 处使用电容器?

我是否缺少某种方法来实现这一点?  我可以在 Tina-TI 中完成它,但我的笔记本电脑上的 Tina-TI 速度非常慢:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    目前、WEBENCH 没有使用 SS/TR 引脚配置器件的选项。 但是、您可以从以下链接下载 PSpice/TINA-TI 模型、并配置 SS/TR 引脚进行仿真。

    www.ti.com/.../toolssoftware

    Thansk 和此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen;

    嗯,事实上,我在我的帖子中承认 Tina-TI 将会这样做,等待它运行是非常乏味的:-)

    BTW、TINA-TI 中的某种刺激(唯一的事情是? ;-))是当您更新预览时,在选择了“速度曲线”后,信号显示“面板”切换回“覆盖”显示,而过度模式只显示一个轴刻度,因此我们不知道其他线迹上发生了什么情况! Webench 的显示效果要好得多、确实...

    嗨、Praveen、也许您的 AE 之一可以告诉我: 62130/82130似乎会执行某种软启动、即使 SS/TR 引脚上没有电容器、也会将 Vout 和 Iout 斜升大约75-80us、在 SS/TR 上使用的电阻与 LED 驱动器应用手册中的电阻相同、至少在 Tina-TI 仿真中是如此? 我曾想过、如果 SS/TR 引脚被主动驱动、它会产生某种硬启动?

    好的、我的帖子主要是作为反馈、因此我或许可以 设置“已解决”,即使它没有真正解决... 工具不支持器件中的所有可用功能总是很奇怪、因为有时很奇怪的配置会产生相当有趣的配置和优势。

    来自巴伐利亚的问候
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    您能否在没有 SS 电容器的情况下发送斜升的原理图和波形、您提到了吗?