请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82130 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:WEBENCH设计工具
这些系列器件可通过使用电阻器(或电压?)调整 SS/TR 引脚上的电压来更改反馈节点比较电压、从而将这些器件配置为恒定电流源、例如 LED 驱动器、 或者、允许输入电压通过移动反馈比较电压来更改输出电压... Webench 似乎没有任何选项来创建除"正常"降压转换器配置外的任何东西、在 SS/TR 处使用电容器?
我是否缺少某种方法来实现这一点? 我可以在 Tina-TI 中完成它,但我的笔记本电脑上的 Tina-TI 速度非常慢:-)