This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS82740A:使用 Webench 进行82740A 设计时的许多'问题#39

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82740A, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/766627/webench-tools-tps82740a-a-number-of-issues-with-webench-when-trying-to-do-an-82740a-design

器件型号:TPS82740A
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

从此处开始:

www.ti.com/product/TPS82740A/toolssoftware

面板中:WEBENCHRegisteredDesigner TPS82740A

我在该器件允许的数据表值内更改了基本设计参数:

将输出电压更改为2.5V

将 Iout 更改为0.1A

然后单击"Open Design"

我收到消息"无法创建电子签名"

为什么?? !!

当我单击"OK"选择不同的器件时...  列表中没有器件

因此、点击"Recalculate"、获取一个列表... 但是、列表中没有模块!

返回到数据表页面

更改回默认值1.8V 和0.2A、点击"Open Design"、 您会看到、我们提供了 TPS82740A 设计

但是、如果我更改为2.5V 输出电压、则会返回另一条消息、即无法找到器件... 同时、还有一个小面板"选择的 Vout:"、似乎显示"允许的 Vout 选择、但没有向用户指示 Vin (最小值)与选择的 Vout 相关联!!

我注意到、原理图现在显示了 VSEL 线路的正确连接、以反映所选的电压!  太棒了!

通过一些实验、Webench 在接受设计之前需要 Vin (最小值) 300mV 的余量、 但是、错误消息不能让用户知道为何拒绝 design...it 仔细查看数据表、以查看该300mV 似乎是从 Vth_100+和 Vth_100-阈值电压得出的。

此外、我更改了一个设计控制面板中的输入电压、但 Webench 决定 Vin 应为4.1V

因此、通过将输入启动电压设置为0V 和2.5V、我最终得到了一个启动仿真、该仿真具有2.5V 输入电压和2.5V 输出电压。 然后,它绘制了 IC 输入电流(WEBENCHRegistered设计器 TPS82740A),最大电流为20A,最小电流为-10 A,表示500 mA 信号...然后,加上波形 Iin,它还绘制了+20/-10 A 刻度! 此外、还重新绘制了我手动复位的 IIC、以绘制-100mA 至1A 的标度

无论我在"Waveform Controls"面板中设置了什么、它都坚持要求 Vin 和 Vout 具有比例因子或-1到+4V。

我将在此处插入此设计的 TINA-TI 导出、您可能可以告诉我我我发生了多少错误以及发生了什么类型的错误?

更好的是、在手动将输入电流重新分频为某个合理值后、每当我尝试放大时、Webench 都会将其重新分频为+20和-6A!!!

e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_5580699_5F00_34_5F00_25012019.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    请您分享设计、因为它将帮助我们调试您面临的问题。

    请参阅下图中的 FYI 以共享设计。

    谢谢、

    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    webench.ti.com/.../SDP.cgi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下,只需按照我描述的“路径”... 它实际上假定临时用户不会知道...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下,我看到仿真在 Iin 中产生了一个奇怪的巨大瞬态...这似乎是导致两个电流迹线的奇怪比例因子 我想知道这是一个真正的令人讨厌的脉冲、还是一些仿真伪迹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    感谢您的设计和输入。 我们将跟进这些问题、并尽快告知您更新。

    Thnaks、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Kiran,我很欣赏你们真正关心的信号输入上的电压:-)!
    当您在左边的领域工作时、如果您有一些不寻常的想法、很难获得有助于弄清事情的工具、并具有某种"精度"。。。 例如、几乎不可能对驱动器件上 ESD 二极管的影响进行建模、当这些二极管能够实际为器件加电时、有时能够计算/仿真过压的影响、当一个二极管过驱动信号输入时、有时是出于目的、 但限制电流/能量.... 总之、最好在这里使用工具、它们在"标准"设置中进行了大量工作。 再次感谢!

    BR