请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62140 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我已经观察到、WE-Bench 设计中的低侧反馈电阻器封装为0603、也包含在 EVM 原理图和 BOM 中。
我的设计中的值为180K、0.1W、+/-1%
我需要使用0402封装、而不是0603。
在该位置使用小尺寸电阻器是否存在任何限制。 请建议。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.