This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62140:低侧反馈电阻器封装

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/767658/webench-tools-tps62140-lower-side-feedback-resistor-package

器件型号:TPS62140

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我已经观察到、WE-Bench 设计中的低侧反馈电阻器封装为0603、也包含在 EVM 原理图和 BOM 中。

我的设计中的值为180K、0.1W、+/-1%

我需要使用0402封装、而不是0603。

在该位置使用小尺寸电阻器是否存在任何限制。 请建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajkumar、

    目前、WEBENCH 数据库中没有采用0402封装的180K 欧姆电阻器、添加后我们会通知您。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    感谢您的回复。

    现在、我的问题是"是否必须在该位置使用0603封装(IC TPS62140的低侧反馈电阻器)。 我们可以在设计中使用0402封装吗?"

    谢谢、
    Raj K. Jain
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajkumar、

    您可以将0402封装电阻器用于低侧反馈电阻器。

    Thansk 和此致、
    普拉文 B