Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1782, TMUX1119
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD1782 主题中讨论的其他器件: TMUX1119
工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
当天的问候语
我想在我的应用中使用 Sn65hvd1782将我的信号转换为 RS485。 但问题是、我的 MCU 只有一个使能引脚、我希望从等待您的回放中获得2个 RS485信号。 您能不能帮助我、我如何使用 MCU 的单个使能引脚将2个 Sn65hvd IC 放置起来
很好的酒店
Divyyshu