主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
当我尝试使用 TPS92638-Q1 PSpice 瞬态模型(修订版 A)在-40、0、50和80°C 等温度下运行 PSpice 仿真时、我收到一条溢出消息。
"器件 X_U1.D_UCR3_D11中发生溢出"
我在 PSpice 模型内的 D_D 二极管中包含了 T_abs=27、并且器件发生了变化。
"器件 X_U1.X_UDgSC3_U48.d_d10"中出现溢出
我知道"除了热关断和热折返之外、其他温度影响也没有建模"、但 LED 和电路其余部分的行为对我来说很重要。
您有什么关于如何修复它的提示吗?
我使用建议的值在 TJN 引脚中连接了一个电源、并且已经尝试了很多不同的仿真设置选项。
提前感谢您、
Julio Costa