This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92638-Q1:不同温度下的仿真

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92638-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/766466/tina-spice-tps92638-q1-simulation-under-different-temperatures

器件型号:TPS92638-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

当我尝试使用 TPS92638-Q1 PSpice 瞬态模型(修订版 A)在-40、0、50和80°C 等温度下运行 PSpice 仿真时、我收到一条溢出消息。

"器件 X_U1.D_UCR3_D11中发生溢出"  

我在 PSpice 模型内的 D_D 二极管中包含了 T_abs=27、并且器件发生了变化。

"器件 X_U1.X_UDgSC3_U48.d_d10"中出现溢出

我知道"除了热关断和热折返之外、其他温度影响也没有建模"、但 LED 和电路其余部分的行为对我来说很重要。

您有什么关于如何修复它的提示吗?

我使用建议的值在 TJN 引脚中连接了一个电源、并且已经尝试了很多不同的仿真设置选项。

提前感谢您、

Julio Costa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    请分享原理图的快照以及仿真的分析参数。 我将尝试在我的结尾重新创建问题、然后返回给您。

    我将 TJN 引脚上的电压更改为50V、并将仿真设置中的温度更改为50、但未观察到上述问题。

    原理图

    分析参数

    仿真结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket、

    感谢您的回答。

    如果我使用相同的设置、则可以正常工作、但问题是我希望在50摄氏度下运行温度扫描、并将 TNOM 保持在27摄氏度。

    这样、即使使用与您相同的原理图、我也会遇到错误。

    下面是我需要的条件和收到的错误的快照、使用与您相同的原理图。

    谢谢、此致、

    Julio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个注释。
    由于温度影响不是针对 TPS92638-Q1建模的、因此对我的分析没有影响、因此我要为所有组件设置 T_abs=27、 但是、由于模型是加密的、我无法进行加密、并且我不知道如何在.SUBCKT 级别中包含命令以获得相同的效果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    您是正确的、未对温度效应建模、该模型似乎不支持温度扫描仿真。

    我尝试在二极管模型中添加 T_ABS、但遇到收敛或其他一些错误。 我们似乎需要对模型进行修改以使温度扫描正常运行、并且模型更改可能会影响正常的模型行为。

    请联系 TI 支持:

    如果您需要此器件的未加密模型、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket、

    感谢 您的努力和反馈。

    我向支持团队发送了一封电子邮件、我将尝试获取未加密模型并对其进行处理。

    谢谢 、此致、
    Julio