请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A49 主题中讨论的其他器件: TPS7A4001
工具/软件:WEBENCH设计工具
你好
我对 TPS7A49 IC 仿真有一些问题
我尝试了一些不同的 Vout 值、并且始终会得到大误差电压
例如、当输入电压= 30时、输出电压= 15且输出电流= 0.05时、I 得到14.4V 而不是15V (stady 状态)
当我要求更高的输出电压时、情况会变得更糟...
顺便说一下、我在 PCB 板上看到了同样的问题
Vin = 30且 Vout = 28。 只有在没有任何电流消耗时、我才会获得正确的 Vout
在3mA 负载下、输出电压降至26.5V
我很乐意在这方面得到帮助...
谢谢
David