This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS7A49:TPS7A49有问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49, TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/766174/webench-tools-tps7a49-problem-with-tps7a49

器件型号:TPS7A49
主题中讨论的其他器件: TPS7A4001

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

我对 TPS7A49 IC 仿真有一些问题

我尝试了一些不同的 Vout 值、并且始终会得到大误差电压

例如、当输入电压= 30时、输出电压= 15且输出电流= 0.05时、I 得到14.4V 而不是15V (stady 状态)

当我要求更高的输出电压时、情况会变得更糟...

顺便说一下、我在 PCB 板上看到了同样的问题

Vin = 30且 Vout = 28。 只有在没有任何电流消耗时、我才会获得正确的 Vout

在3mA 负载下、输出电压降至26.5V

我很乐意在这方面得到帮助...

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    在与您的 PCB 相关的这个问题上、我很乐意提供帮助、然后再联系 WEBENCH 团队的某个人来帮助解决您的仿真和模型问题。

    上面显示的原理图是否用于您的 PCB? 假设 TRM1是可变电阻器、我看不到任何问题(如果我错了、请纠正我的错误)。 当您施加小负载电流时、这种行为不会由稳压器进入压降而导致。 当负载电流从0mA 更改为3mA 或更高时、您是否能够提供输入电压、输出电压和输出电流的示波器截图? 这将有助于查找任何稳定性问题。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    关于您的快速响应。

    我可能是焊接问题... 我将其替换为 TPS7A4001 (因为我认为 IC 有问题)、一切都好

    再次感谢

    David