This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:Tina -是否可以为交流传输特性加载频率、振幅和相位?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/762800/tina-spice-tina---is-it-possible-to-load-frequency-amplitude-and-phase-for-ac-transfer-characteristic

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

在"交流传输特性"中、我们通常使用一个生成器、该生成器为所有频率产生恒定振幅。

是否可以导入一些文件、或手动输入扫描正弦波的频率和振幅?  

也许甚至有可能制造一些"块"或者宏模型、根据这样一个表、将输入正弦转换为具有不同幅度和频率的正弦?

我们有一个系统、当我们使用正弦波驱动执行器时、传感器会产生幅值和相位不同的信号("电站输送功能")、我们可以轻松地以表格形式获得该传递函数:

频率 MAG、dB 相位
1000 -19.39. -81.45
950 -18.56 -73.03
900 -17.49 -63.59
850 -16.6. -56.63
800 15.54. -47.25.
750 -14.61 -37.31
700 -13.59 -27.96
650 -12.59. -17.88
600 -11.47. -6.99
550 10.38. 3.86
500 -9.21. 15.75

一些传递函数很简单、可以使用 TINA 中的 R-C-L 滤波器创建(如  下图所示)、但有些传递函数很难使用滤波(蓝色)创建:

目标是使用 OPAM 和 R-C-L 滤波器创建模拟补偿器、从而根据受控体传递函数提供良好的增益、宽带宽反馈、
在 TINA 中、哪种原因比在具有真实组件的试验电路板上更容易和更快

谢谢!

Igor

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor、

    我们将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8484.Example.TSCHiIgor、

    是的、在 TINA 中有一种方法:

    1.放置电压发生器->选择正弦波作为发生器的类型

    2.转至"Analysis"->选择控制对象->选择电压发生器(成功选择电压发生器时、VG1旁边将有*标记)

    然后双击电压发生器、单击正弦波、单击"..." 按钮,然后单击“...” 振幅或频率的按钮。

    4.照常运行仿真。

    附件。

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Herman、

    感谢您的回答、但您的方法适合时域仿真。

    对于频域、该对话框会覆盖频率:

    因此、通常在 交流传输特性期间、频率从10Hz 到最高1MHz 不等、频率值介于10到1000000 100之间、
    在这个频率范围内以对数等间隔进行计算、并且在每个测试频率上、TINA 计算测试电压引脚上的 MAG 和相位。

    问题是:是否可以告诉 TINA 使用用户定义的频率、而不是自动计算的频率?

    显示我的意图、类比将是变量值分析、但我可以在某个位置输入我的频率(可能是振幅、相位)作为信号发生器的输入、而不是电阻值表?  

    因此、传输特性分析期间、TINA 将使用用户设置的频率值、而不是自动计算的频率值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igor、

    不幸的是,这是不可能的。

    Herman