工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
在"交流传输特性"中、我们通常使用一个生成器、该生成器为所有频率产生恒定振幅。
是否可以导入一些文件、或手动输入扫描正弦波的频率和振幅?
也许甚至有可能制造一些"块"或者宏模型、根据这样一个表、将输入正弦转换为具有不同幅度和频率的正弦?
我们有一个系统、当我们使用正弦波驱动执行器时、传感器会产生幅值和相位不同的信号("电站输送功能")、我们可以轻松地以表格形式获得该传递函数:
| 频率 | MAG、dB | 相位 |
| 1000 | -19.39. | -81.45 |
| 950 | -18.56 | -73.03 |
| 900 | -17.49 | -63.59 |
| 850 | -16.6. | -56.63 |
| 800 | 15.54. | -47.25. |
| 750 | -14.61 | -37.31 |
| 700 | -13.59 | -27.96 |
| 650 | -12.59. | -17.88 |
| 600 | -11.47. | -6.99 |
| 550 | 10.38. | 3.86 |
| 500 | -9.21. | 15.75 |
一些传递函数很简单、可以使用 TINA 中的 R-C-L 滤波器创建(如 下图所示)、但有些传递函数很难使用滤波(蓝色)创建:
目标是使用 OPAM 和 R-C-L 滤波器创建模拟补偿器、从而根据受控体传递函数提供良好的增益、宽带宽反馈、
在 TINA 中、哪种原因比在具有真实组件的试验电路板上更容易和更快
谢谢!
Igor