This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS55340:从 webench 导出的仿真文件在 Tina 中无法正常工作!

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1, LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/766268/webench-tools-tps55340-the-simulation-file-exported-from-webench-not-working-in-tina

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: LM3488

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

 我正在为我的应用选择降压转换器。 我可以根据我的要求找到上述器件、也可以在 WebBench 工具中进行同样的仿真。

然后、我想稍微尝试一下、以便将模型导出到 Tina、作为.tsc 文件。 遗憾的是、该模型未显示 WebBench 中显示的行为。

请检查是否相同。 我在这里附加了.tsc 文件。 请检查。  

规格:  

输入电压:8V - 17V  

输出电压:18V @ 1Ae2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1799836_5F00_35.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Durgaprasad、

    对于规格(Vin:8-17;Vout:18;Iout:1),我们在 webench 上运行 TPS55340-Q1,并将其导出到 Tina,并比较了 Tina 结果的行为与 Webench 几乎相同的结果。

    请在下面找到 Webench 和 Tina 结果:

    Webench 结果:

    TINA 结果:

    我还尝试运行您附加的 Tina .tsc 文件、该文件对我来说运行正常、这与上面显示的结果类似。

    您能否确认您的 TINA 结果是否与上述 TINA 结果不同?

    谢谢、

    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    请在仿真配置文件中详细介绍一下吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Durgaprasad、

    您能否告诉我们、您对仿真配置文件的确切要求是什么?

    谢谢、
    Kiran Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    很好。 不、我启动并运行了它。 到目前为止、我一直在使用"状态处理程序"。 它提供了一些与我无关的结果。 您可以对此进行一些解释。
    现在、我以10ms 的瞬态响应运行它。 我得到了预期的结果。

    谢谢、
    Durgaprasad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、
    您是否有适用于 IC LM3488的任何 TINA 模型、如下所示:
    webench.ti.com/.../36

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Durgaprasad、

    目前、我们不支持 LM3488的 TINA 模型、但您可以在以下链接中找到独立的 PSpice 模型:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    谢谢、
    Kiran Kumar