请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 主题中讨论的其他器件: LM3488
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、团队、
我正在为我的应用选择降压转换器。 我可以根据我的要求找到上述器件、也可以在 WebBench 工具中进行同样的仿真。
然后、我想稍微尝试一下、以便将模型导出到 Tina、作为.tsc 文件。 遗憾的是、该模型未显示 WebBench 中显示的行为。
请检查是否相同。 我在这里附加了.tsc 文件。 请检查。
规格:
输入电压:8V - 17V
输出电压:18V @ 1Ae2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1799836_5F00_35.tsc