假设我希望在90KHz 下操作、我可以通过更改频率设置电阻器来实现这一点。
因此、对于该频率、计算结果表明、我们可以使用比实际尺寸小一半的电感器磁芯。
因此、减小电感尺寸和降低电感值 会在该设计中产生任何问题?
主电感器的初始电感实际上为790uH、这是否是必须满足的条件?
如果我使该初始电感 接近350uH、但满载电感为所需180uH、这是否会产生任何问题(对于 90KHz 的更高频率运行)?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
假设我希望在90KHz 下操作、我可以通过更改频率设置电阻器来实现这一点。
因此、对于该频率、计算结果表明、我们可以使用比实际尺寸小一半的电感器磁芯。
因此、减小电感尺寸和降低电感值 会在该设计中产生任何问题?
主电感器的初始电感实际上为790uH、这是否是必须满足的条件?
如果我使该初始电感 接近350uH、但满载电感为所需180uH、这是否会产生任何问题(对于 90KHz 的更高频率运行)?
谢谢。
您好 Jason、我们发现 PFC 达到390V 的输出电压。 但是、当我更改电感器磁芯尺寸和频率时、输入电流波形似乎有一点失真。
不同条件下的电流波形图像如下所示。
image1:实际设计,45KHz
图像2:实际的电感器、但频率为90KHz、负载高于此负载波形3kW、失真程度如图3所示。
image4:核心尺寸的一半90KHz 全3.6KW
Image5:内核尺寸的一半210KHz 满负载为3.6KW
我没有获得 提高频率的优势(电流会失真、同时通过增加频率减小磁芯尺寸)。 因此、这意味着45KHz 和实际建议的电感器磁芯尺寸是该设计的最佳且合适的值?