This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:更改设计限制

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/760014/tida-00779-changing-design-constraints

器件型号:TIDA-00779

假设我希望在90KHz 下操作、我可以通过更改频率设置电阻器来实现这一点。

因此、对于该频率、计算结果表明、我们可以使用比实际尺寸小一半的电感器磁芯。

因此、减小电感尺寸和降低电感值 会在该设计中产生任何问题?

主电感器的初始电感实际上为790uH、这是否是必须满足的条件?

如果我使该初始电感 接近350uH、但满载电感为所需180uH、这是否会产生任何问题(对于 90KHz 的更高频率运行)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    否、请按照设计指南重新计算 PFC 扼流圈、增加频率将降低效率、我不建议您在90kHz 时使用 sendust。

    BR

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    是的。 我也尝试了90KHz 和210KHz。
    凭借90KHz 的频率、我可以将电感器磁芯减小到原来的一半、使匝数更少、运转良好。 然后、对于相同的半尺寸电感器、我尝试使用210KHz、可以注意到电感器的加热进一步降低。 即使我可以根据计算进一步减小磁芯尺寸。
    我已经尝试过磁芯材料的烧磁和大磁通。 两者都很好。
    两者都不会产生任何可听的噪声。
    现在我要评估一下转换损耗角度的效率、不管怎样、我必须使用强制冷却、所以我觉得这对我来说不是很重要。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、我们发现 PFC 达到390V 的输出电压。 但是、当我更改电感器磁芯尺寸和频率时、输入电流波形似乎有一点失真。

    不同条件下的电流波形图像如下所示。

    image1:实际设计,45KHz

    图像2:实际的电感器、但频率为90KHz、负载高于此负载波形3kW、失真程度如图3所示。

    image4:核心尺寸的一半90KHz 全3.6KW

    Image5:内核尺寸的一半210KHz 满负载为3.6KW

    我没有获得 提高频率的优势(电流会失真、同时通过增加频率减小磁芯尺寸)。 因此、这意味着45KHz 和实际建议的电感器磁芯尺寸是该设计的最佳且合适的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidheesh、

    当然、此设计针对具有频率的 PFC 扼流圈进行了优化、如果您想增加工作频率、则必须重新计算扼流圈、否则无法正常工作。

    BR

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jason

    让我尝试重新计算电感器设计。 目前、我在较高频率下使用了兆磁通。 这也不会得出结果。

    对于更高的频率、您是否有任何核心材料建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试铁氧体或非晶。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢 Jason。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。