请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62130 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TPS82130、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我想评估输入电压=输出电压时的启动行为、看看 TPS62130何时会停止开关。 当我使用 TPS82130 (具有 TPS62130 "内核")在 Webench 中进行仿真时、仿真的表现符合预期、在大约400us 的时间内进入100%模式、实际上、在 Vout 达到100%运行的正确"跳闸点"的大约时间、 但 TINA-TI 仿真似乎没有切换到100%模式... 5.1V 时的输入电压、5V 输出电压
TPS62130在下面的 TINA-TI 中、sim 是 Webench 提供的82130得出的结果
Webench 原理图... 两种情况下的反馈电阻器相同