This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS62130:该模型似乎未在仿真中切换至100%和#39;直通和#39;模式

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS82130, TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/765802/tina-spice-tps62130-the-model-does-not-seem-to-switch-to-100-pass-through-mode-in-simulation

器件型号:TPS62130
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS82130

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我想评估输入电压=输出电压时的启动行为、看看 TPS62130何时会停止开关。  当我使用 TPS82130 (具有 TPS62130 "内核")在 Webench 中进行仿真时、仿真的表现符合预期、在大约400us 的时间内进入100%模式、实际上、在 Vout 达到100%运行的正确"跳闸点"的大约时间、 但 TINA-TI 仿真似乎没有切换到100%模式... 5.1V 时的输入电压、5V 输出电压

TPS62130在下面的 TINA-TI 中、sim 是 Webench 提供的82130得出的结果

Webench 原理图... 两种情况下的反馈电阻器相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在 TINA-TI 中拆分信号并再次确认输入电压和输出电压值? Vout 看起来要低得多(请检查反馈电阻器)。
    此外、请随附您的 TINA-TI 文件、以便我们进一步了解(请参阅 e2e.ti.com/.../592360)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     令人遗憾的是、这种模拟在我的笔记本电脑上非常缓慢。

    你好!!!! 我发现、它隐藏在 VG1器件内部、虽然它看起来设置为5V、但它具有"单位步长"参数、实际上该器件的控制面板上没有显示该参数、 设置为1V、这样 Vin 变为6V、而不是5V、这仅在我将电压表连接到 VG1信号时可见...具有 影响电压源的"不可见"参数对偶尔使用的用户来说是不公平的!

    现在她跑了...