您好!
请提供以下 与 TIDA-01513参考设计相关的信息
1、如何根据 ISO_POS 和 ISO_NEG 计算 Riso、Viso、正负上的泄漏电流。
2.此设计是否支持高达1000V 的隔离监控?
3、为什么在测量 HV_POS 的 Riso 时不考虑 HV_NEG 的 Riso、反之亦然。
期待很快收到您的回复。
此致、
Anand M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请提供以下 与 TIDA-01513参考设计相关的信息
1、如何根据 ISO_POS 和 ISO_NEG 计算 Riso、Viso、正负上的泄漏电流。
2.此设计是否支持高达1000V 的隔离监控?
3、为什么在测量 HV_POS 的 Riso 时不考虑 HV_NEG 的 Riso、反之亦然。
期待很快收到您的回复。
此致、
Anand M
Anand、您好!
您好!
1)根据第3.2.4和3.2.5节、TIDA-01513具有测量 ISO_POS 和 ISO_NEG 的基本电路。 根据在不同运行模式下测量的信号的行为、必须进行误差分析(如图38所示)。 例如、如果我们在 POS 处出现隔离错误、我们可以使用方程式2来获得 Riso。
根据电路配置、可以使用 TIDA-01513的电路进一步执行系统阻抗误差分析。
2) 2)通过调节分流电阻和测量电阻并适应 ADC 的信号范围、可将现有电路修改为不同的 HV 电池电压(1000V)
3) 3)您能否详细阐述您的问题3? 根据我的要求和系统配置、必须进行错误分析。 在中 、介绍了考虑单点故障的 TIDA-01513系统行为的系统设计理论。
希望这些信息澄清了您的疑问...
谢谢
此致
Rama
Anand、您好!
您好!
1) TIDA-01513单点隔离故障用户指南介绍。 以下是用于实现相同效果的快速公式。
| 错误场景 | 交换机配置 | 方程式 |
| 正误差 | S1开路、S2闭合 | Riso =(RS2 (HV_BATT+VREF))/(ISO_NEG-VREF)-Rns2-Rns1 |
| 负错误 | S1闭合、S2断开 | Riso =-RS1 (HV_BATT+VREF)/(ISO_POS-VREF)-Rps1-Rps2 |
注意:必须在给定的开关配置期间测量 HVBATT、ISO_NEG、VREF、ISO_POS 数据。
3) 3)如果从 HV POS 到底盘和 HV NEG 到原因仅存在恒定电容泄漏。 如果从这些端子使用相同的电容器、我可以想象泄漏电流大多是相同的(取决于制造商、使用年限和材料类型)。 隔离电阻可按上面的公式进行识别。 如果两个值都不同、且增量大于制造商容差、则可以将其标识为错误状态。 可以根据系统配置进行错误分析。
由于该测试方案不在 TIDA-01513的范围内、因此不会执行该测试方案并在用户指南中进行介绍。 希望这些数据能帮助您进一步分析。
谢谢
此致
Rama