This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01513:使用 TIDA-01513参考设计计算 Riso

Guru**** 2588035 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/763994/tida-01513-calculating-riso-with-tida-01513-reference-design

器件型号:TIDA-01513

您好!

请提供以下 与 TIDA-01513参考设计相关的信息

1、如何根据 ISO_POS 和 ISO_NEG 计算 Riso、Viso、正负上的泄漏电流。  

2.此设计是否支持高达1000V 的隔离监控?

3、为什么在测量 HV_POS 的 Riso 时不考虑 HV_NEG 的 Riso、反之亦然。

期待很快收到您的回复。

此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    您好!

    1)根据第3.2.4和3.2.5节、TIDA-01513具有测量 ISO_POS 和 ISO_NEG 的基本电路。 根据在不同运行模式下测量的信号的行为、必须进行误差分析(如图38所示)。 例如、如果我们在 POS 处出现隔离错误、我们可以使用方程式2来获得 Riso。

    根据电路配置、可以使用 TIDA-01513的电路进一步执行系统阻抗误差分析。

    2) 2)通过调节分流电阻和测量电阻并适应 ADC 的信号范围、可将现有电路修改为不同的 HV 电池电压(1000V)

    3) 3)您能否详细阐述您的问题3? 根据我的要求和系统配置、必须进行错误分析。 在中 、介绍了考虑单点故障的 TIDA-01513系统行为的系统设计理论。

    希望这些信息澄清了您的疑问...

    谢谢

    此致

    Rama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rama:

    感谢您的回答。

    1.根据 UG 第8页、当 POS 继电器关闭时、eq 2被推导。 但在第9页中,它提到要读取 POS_NEG 来计算高压正极上的 Riso。 请阐明、在测量高压正极的 Riso 和高压负极的 Riso 时、会设置什么电路

    3.在实际情况下、Riso 瞬间存在于 HV 正极和 HV 负极 w.r.t 底盘上。 由于此电路设置、运算放大器输出端的 ISO_POS 和 ISO_NEG 值受到影响、图38中的步骤3将始终为真。 此外、由于公式中存在两个 unknow 值(例如 Rp-ISO 和 Rn-ISO)、因此很难推导正/负 Riso。 请就此提出建议、并告诉我是否有任何解决此问题的工作。

    感谢您的支持。

    此致、
    Anand M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    您好!

    1) TIDA-01513单点隔离故障用户指南介绍。 以下是用于实现相同效果的快速公式。

    错误场景 交换机配置 方程式
    正误差     S1开路、S2闭合 Riso =(RS2 (HV_BATT+VREF))/(ISO_NEG-VREF)-Rns2-Rns1
    负错误   S1闭合、S2断开 Riso =-RS1 (HV_BATT+VREF)/(ISO_POS-VREF)-Rps1-Rps2

    注意:必须在给定的开关配置期间测量 HVBATT、ISO_NEG、VREF、ISO_POS 数据。

    3) 3)如果从 HV POS 到底盘和 HV NEG 到原因仅存在恒定电容泄漏。 如果从这些端子使用相同的电容器、我可以想象泄漏电流大多是相同的(取决于制造商、使用年限和材料类型)。 隔离电阻可按上面的公式进行识别。 如果两个值都不同、且增量大于制造商容差、则可以将其标识为错误状态。 可以根据系统配置进行错误分析。
    由于该测试方案不在 TIDA-01513的范围内、因此不会执行该测试方案并在用户指南中进行介绍。 希望这些数据能帮助您进一步分析。

    谢谢
    此致
    Rama