请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00951 主题中讨论的其他器件:INA240、 TIDA-01141
当信号 IBAT_HS+和 IBAT_HS-进入电流感应板(TIDA-01141)时、它们会在 INA240上进行有效交换。 这将改变 CS 信号的极性。 应用了偏移、因此将有一些可用的范围。 这是软件期望看到的反相电平、还是应该将这两个信号置位以实现正确运行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当信号 IBAT_HS+和 IBAT_HS-进入电流感应板(TIDA-01141)时、它们会在 INA240上进行有效交换。 这将改变 CS 信号的极性。 应用了偏移、因此将有一些可用的范围。 这是软件期望看到的反相电平、还是应该将这两个信号置位以实现正确运行?