This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:TIDA-00951 -高侧电池电流感应连接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, TIDA-01141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/761422/tida-00951-tida-00951---high-side-battery-current-sense-connections

器件型号:TIDA-00951
主题中讨论的其他器件:INA240TIDA-01141

当信号 IBAT_HS+和 IBAT_HS-进入电流感应板(TIDA-01141)时、它们会在 INA240上进行有效交换。 这将改变 CS 信号的极性。 应用了偏移、因此将有一些可用的范围。 这是软件期望看到的反相电平、还是应该将这两个信号置位以实现正确运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francis、

    电流软件使用来自低侧-来自 U5的电流检测输入。 建议在需要高侧感应或需要更好的共模抑制时使用 TIDA-01141。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要完全清楚-当前软件是否包含用于处理高侧电流感应的例程、或者是否未实现?

    此致、

    弗朗西斯。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Salil、

    谢谢。

    此致、

    弗朗西斯。