This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:选择共模扼流圈

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/764245/tida-00779-selection-of-common-mode-choke

器件型号:TIDA-00779

你(们)好

 我们正在根据 TIDA-00779设计设计设计3.3kW PFC。 您能不能告诉我们共模扼流圈的电感值是如何的  

电阻器。 是否可以使用5mH 而不是2.5mH……  

谢谢

Lenin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prakash、

    感谢您的接触、感谢您的接触、感谢您的这种共模扼流圈、 因为您知道 EMI 与一切相关、即使是与布局相关、请在 您完成所有功能调试并修复了布局之后进行选择。

    BR

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason

     感谢您的回答。 对相同的 CM 扼流圈有其他疑问。 本设计使用额定电流为30安培的电流。

    我可以理解、当输入交流电压非常低时、在额定功率下、输入电流可能会像这样高。  

    但是、由于这是单相 PFC、通常单相电源插座限制为16A、我认为我们可以限制的额定值  

    共模扼流圈接近约16A,右侧... 是否有任何其他原因将共模扼流圈额定值为30安培?

    谢谢

    Lenin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prakash、

    正如您说过的、当输入交流电压非常低时、在额定功率下、输入电流可能会像这样高。
    谢谢。

    BR
    Jason