请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00779 你(们)好
我们正在根据 TIDA-00779设计设计设计3.3kW PFC。 您能不能告诉我们共模扼流圈的电感值是如何的
电阻器。 是否可以使用5mH 而不是2.5mH……
谢谢
Lenin。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们正在根据 TIDA-00779设计设计设计3.3kW PFC。 您能不能告诉我们共模扼流圈的电感值是如何的
电阻器。 是否可以使用5mH 而不是2.5mH……
谢谢
Lenin。
你好 Jason
感谢您的回答。 对相同的 CM 扼流圈有其他疑问。 本设计使用额定电流为30安培的电流。
我可以理解、当输入交流电压非常低时、在额定功率下、输入电流可能会像这样高。
但是、由于这是单相 PFC、通常单相电源插座限制为16A、我认为我们可以限制的额定值
共模扼流圈接近约16A,右侧... 是否有任何其他原因将共模扼流圈额定值为30安培?
谢谢
Lenin。