This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:既不是 TINA_TI 库也不是 Spice 库的电气器件库

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/763736/tina-spice-tina-ti-a-electrical-device-library-that-is-neither-tina_ti-library-nor-spice-library

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

l 阅读 TINA_TI 手册。

但对于既不是 TINA_TI 库也不是 Spice 库的电气器件库、没有任何解释。

我想使用 CDBB2100-G 进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关锡安,

    首先通过浏览 CDBB2100-G 的数据表收集所有特性曲线、然后您可以按 Options 构建肖特基二极管、如下所述。

    选项1:

    请按照 您的要求执行以下步骤来构建肖特基二极管:

    1.转至 PSpice 模型编辑器、单击文件菜单、然后单击新建菜单:

    将弹出如下窗口:

    然后单击"型号菜单"、再单击"新建"、最后将显示如下所示的窗口:

    4.现在在“型号名称”框中键入肖特基二极管名称,然后单击“确定”。

    5.现在您将找到如下所示的窗口:

    6.现在,您可以在“参数”框中插入不同的参数值,并根据您的要求准备一个肖特基二极管。

    选项2:

    此外、通过单击"半导体菜单"、您还可以在 TINA-TI 中找到许多可用的肖特基二极管、如下所示:

    希望这将对您有所帮助。

    此致、

    Ashis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我继续进行了解释。 然后我得到了一个库文件。
    选项1后我应该怎么办。 六步?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关锡安,
    您可以使用生成的库文件在 TINA-TI 中为二极管创建宏、并将其用于原理图中。 如果您不知道此过程、可以参考 TINA-TI 视频培训系列中的视频1.9。

    谢谢、