请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:Tina-TI 工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
l 阅读 TINA_TI 手册。
但对于既不是 TINA_TI 库也不是 Spice 库的电气器件库、没有任何解释。
我想使用 CDBB2100-G 进行仿真。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关锡安,
首先通过浏览 CDBB2100-G 的数据表收集所有特性曲线、然后您可以按 Options 构建肖特基二极管、如下所述。
选项1:
请按照 您的要求执行以下步骤来构建肖特基二极管:
1.转至 PSpice 模型编辑器、单击文件菜单、然后单击新建菜单:
将弹出如下窗口:
然后单击"型号菜单"、再单击"新建"、最后将显示如下所示的窗口:
4.现在在“型号名称”框中键入肖特基二极管名称,然后单击“确定”。
5.现在您将找到如下所示的窗口:
6.现在,您可以在“参数”框中插入不同的参数值,并根据您的要求准备一个肖特基二极管。
选项2:
此外、通过单击"半导体菜单"、您还可以在 TINA-TI 中找到许多可用的肖特基二极管、如下所示:
希望这将对您有所帮助。
此致、
Ashis