请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP7760
您好!
我想使用 PMP7760。 输入电压介于50V 和900V 之间。
输出电流 最小为10mA、最大为500mA。
为了实现这些值、我必须改变什么?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.