This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7760:输入电压和输出电流

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/760087/pmp7760-input-voltage-and-output-current

器件型号:PMP7760

您好!

我想使用 PMP7760。 输入电压介于50V 和900V 之间。  

输出电流 最小为10mA、最大为500mA。

为了实现这些值、我必须改变什么?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jambo、

    所需的输出电压是否仍然为21V?

    要增加输入电压、无需更改太多。 务必确保 MOSFET 额定值具有一定的裕度。 在本参考设计中、MOSFET 的额定电压为1500V、因此对于900V 输入、它应有足够的裕度。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢您的回答。

    输出电压为21V。

    我是否必须更改控制环路补偿(组件值)中的某些内容?
    您知道开关电压为800V 时的占空比是多少、它是否也有足够的裕度用于900V?

    谢谢、

    Jambo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jambo、

    快速查看控制环路的补偿、电流值应该是可以的。

    当输入电压为900V 时、占空比将约为17%。 没关系。

    谢谢、

    Garrett