This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7760:备选反激式变压器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/761591/pmp7760-alternative-flyback-transformer

器件型号:PMP7760

您好!

我有一个独特的汽车系统、在该系统中、我尝试使用510V 输入驱动高功率 LED (总共约6W、可能为9W)。 需要隔离 LED 驱动侧。

我发现的参考设计(PMP7760)似乎一切正常、除了物料清单中似乎有 一个部件、即 GCI Technologies 的反激式变压器(部件号 G094215LF)、该部件已几乎不复存在。 在我检查的任何地方都不可用。

我的问题是 :问题1:在这种情况下、您是否可以建议使用其他方案? 我可以访问数据表(发布在该论坛上的上一个主题上)、我只需要了解 TI 是否有任何其他建议可以使用 G094215LF 代替 G094215LF。

Q2:是否可以找到替代 G094215LF 但提供12V 输出的反激式变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    感谢您提出问题。

    目前没有建议替代此变压器。 可以联系 GCI 并检查此变压器的可用性。 GCI 应具有建议的更换件。 另一种选择是联系另一家磁性元件供应商、看看是否有类似的变压器。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett