请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP7760
您好!
我有一个独特的汽车系统、在该系统中、我尝试使用510V 输入驱动高功率 LED (总共约6W、可能为9W)。 需要隔离 LED 驱动侧。
我发现的参考设计(PMP7760)似乎一切正常、除了物料清单中似乎有 一个部件、即 GCI Technologies 的反激式变压器(部件号 G094215LF)、该部件已几乎不复存在。 在我检查的任何地方都不可用。
我的问题是 :问题1:在这种情况下、您是否可以建议使用其他方案? 我可以访问数据表(发布在该论坛上的上一个主题上)、我只需要了解 TI 是否有任何其他建议可以使用 G094215LF 代替 G094215LF。
Q2:是否可以找到替代 G094215LF 但提供12V 输出的反激式变压器?