This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5175:LM5175 Spice 模型在不同温度下的精度

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/759521/tina-spice-lm5175-lm5175-spice-model-accuracy-at-different-temperatures

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我们已经下载了用于 Tina TI 的 LM5175的 SPICE 模型。 LM5175在不同温度(例如:-20、50和85Deg)下的建模精度是多少? 谢谢

此致

多路复用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Umut、

    我们将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Umut、

    我查看了此模型的验证文档。 此模型在测试时未考虑任何温度变化。 因此、可以有把握地得出温度变化性能不受保证的结论。

    Herman