请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我们已经下载了用于 Tina TI 的 LM5175的 SPICE 模型。 LM5175在不同温度(例如:-20、50和85Deg)下的建模精度是多少? 谢谢
此致
多路复用
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.