This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00913:有关将 AGND 连接到 LMG5200的 PGND 的问题

Guru**** 2752675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/760440/tida-00913-questions-about-connecting-agnd-to-pgnd-of-lmg5200

器件型号:TIDA-00913
主题中讨论的其他器件:LMG5200

为了避免功率器件对信号器件的干扰、NT1用作从 AGND 到 PGND 的连接点。为了使驱动信号相对于电源接地保持电气稳定、在设计中放置了两个电阻器、R 1和 R 2。

我有以下问题。 我期待你的帮助。

NT1、R1和 R2的上述说明是否正确?

为什么不添加三个电阻器并 将其置于每个 LMG5200下方以减小 A2的面积?

3.为什么选择 NT1而不是零欧姆电阻作为接地控制电源?

4.NT1为何不接近48V 输入、以通过高电流降低 PGND 电势电平波动的影响 ? 例如、短路电流。

谢谢、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tina、

    关于 PGND 和 AGND 之间的连接、实际上、理想情况是在没有连接的情况下不将它们分开。 这是因为我们希望在 FET 内部实现开尔文连接、并且我们不希望创建外部连接来实现接地环路。 PGND 和 AGND 在内部以开尔文连接方式进行连接。 但是、如果由于布局限制而需要将它们连接起来、我认为单点连接实际上更好。 网络连接或电阻器都可以。 希望这对您有所帮助。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。!我手头上没有这块芯片、但是从数据表图像可以看出、AGND 未连接到芯片内部的 PGND。请帮助确认芯片是否内部连接。 如果没有连接、布局的最佳方式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tina、

    您所展示的图表非常简单。 实际上、PGND 和 AGND 在 IC 内部具有连接以创建开尔文连接。 因此、您可以选择不使用任何外部连接、这实际上是最好的。 AGND 和 PGND 之间的单点连接也是可以的。 但是、请尝试避免两者之间的大部分合并、因为这偏离了我们要分离两个接地并创建开尔文类型连接以避免电源环路噪声干扰的理念。  

    谢谢、此致、