Other Parts Discussed in Thread: LMG5200
主题中讨论的其他器件:LMG5200
为了避免功率器件对信号器件的干扰、NT1用作从 AGND 到 PGND 的连接点。为了使驱动信号相对于电源接地保持电气稳定、在设计中放置了两个电阻器、R 1和 R 2。
我有以下问题。 我期待你的帮助。
NT1、R1和 R2的上述说明是否正确?
为什么不添加三个电阻器并 将其置于每个 LMG5200下方以减小 A2的面积?
3.为什么选择 NT1而不是零欧姆电阻作为接地控制电源?
4.NT1为何不接近48V 输入、以通过高电流降低 PGND 电势电平波动的影响 ? 例如、短路电流。
谢谢、期待您的回复。