请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-03040
工具/软件:WEBENCH设计工具
我通过 连接到 TIDA-03040板的 I 引脚删除了 PGA400-Q1 EVM 跳线引脚,并且能够在 MICROCTL 中读取03。 SPI 通过 EVM 和 TIDA-03040板即可正常工作。
我已将 EVM 的 VOUT1连接到 TIDA-03040 Vout1 (即输出),在 MICROCTL 中仍在增加00。
在 EVM 中 、iam 获取 VOUT1为5V、在 TIDA-03040 中、获取 VOUT1为1.67。VOUT1的值应该是什么?
无法在 OWI 通信的 MICROCTL 中获取03。