This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-03040:无法在 OWI 通信的 MICROCTL 中获取03

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/759881/webench-tools-tida-03040-unable-to-get-03-in-microctl-in-owi-communication

器件型号:TIDA-03040

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我通过 连接到 TIDA-03040板的 I 引脚删除了 PGA400-Q1 EVM 跳线引脚,并且能够在 MICROCTL 中读取03。 SPI 通过 EVM 和 TIDA-03040板即可正常工作。

我已将 EVM 的 VOUT1连接到 TIDA-03040 Vout1 (即输出),在 MICROCTL 中仍在增加00。

在 EVM 中 、iam 获取 VOUT1为5V、在 TIDA-03040 中、获取 VOUT1为1.67。VOUT1的值应该是什么?

无法在 OWI 通信的 MICROCTL 中获取03。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我无法 使用 owi 进行连接,

    我  使用 EVM 将 SEN1OFF1、SEN1OFF2 通过 SPI 设置为 TIDA-03040。

    通过重放高速缓存,可以看到 bank5中的值 A0和00。

    但问题是我在 PGA-400q1 和 ina250参考引脚的 VOUT2引脚上没有获得2.5V 电压。

    我正在附加连接和  GUI 屏幕截图的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI、iam 正在等待响应。 用于上述查询
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI、我正在等待回复。请回复。 我被震惊了,无法再继续。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    讨论的内容。