请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G125 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我有一个向 寄存器发送数据的 FPGA。 目前、我将 FPGA 直接连接到寄存器。 共有7个 GPIO、它们由一个6MHz 时钟和6个数据引脚组成、均在3.3V 电压下运行。 当我查看 FPGA 上的 GPIO 引脚时、我会看到很多振铃。 请参见图片。 我的逻辑选择是将 SN74LVC1G125用作缓冲器。 我喜欢这个组件、因为它具有很大的电流(32mA)的推挽能力、并且输入使用施密特触发器。 对于我的应用来说、这是一个非常好的组件吗? 我想模仿 TINA 中的输入和输出。 我可能还想使用几 pF 的接地电容器来清理输入。 此组件是否有模型?